This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:何时应使用 IH264VDEC_Params 而不是 IVIDDEC3_Params?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609537/linux-dra746-when-should-i-use-ih264vdec_params-instead-of-ividdec3_params

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

viddec2test.c 使用 IVIDDEC3_Params、但 dce_test.c 使用 IH264VDEC_Params。

对于常规解码、 IVIDDEC3_Params 就足够了、对吧?

仅当我们请求一些特殊配置时、 才需要 IH264VDEC_PARAMS、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Halley、
    VIDDEC3_Params 具有用于基本视频解码的参数设置。 如果需要任何特定于 H264解码的参数设置,则需要将静态参数扩展到 IH264VDEC_Params。 如果应用程序未设置这些,解码器将使用默认设置。
    用户指南提供了这些扩展参数的默认设置。

    如果您查看接口文件 ih264vdec.h,它将提供有关 H264Decoding 的特定内容(如配置文件/级别设置等)的详细信息
    确保 viddec3Params 的"size"元素设置为 sizeof (IH264VDEC_Params)以解码器解读应用程序已通过扩展 Params。

    您可以参阅 videnc2test.c。 此处编码器用于扩展参数设置模式。

    Ramprasad