This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6747:用于 C6747和 ccs6的 SYSBIOS

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608885/rtos-tms320c6747-sysbios-for-c6747-and-ccs6

器件型号:TMS320C6747
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

1.将来是否有发布用于 C6747的 SYSBIOS 的计划? 如果不是、是因为 C6747即将淘汰并很快淘汰? 如果是、当我无法再购买 C6747时、它将影响我的项目进入生产阶段。 因此、我想知道。

2.如果我继续在 CCS6上进行 C6747开发、但使用较旧的 DSPBIOS、是否会遇到任何问题?

3.如果我没有从 DSPBIOS 迁移到 SYSBIOS,我会松开什么?

此致、
Tai。