This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:每条电源线的最大功耗

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608068/tms320c5517-maximum-power-consumption-in-each-power-lines

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
请提供每条电源线上的最大电流消耗值吗?
我的客户要求我们提供这些数据、以便设计他们的电源块。
我检查了数据表、但找不到该规格。 我还知道 TI 在 TI wiki 上提供了功耗估算表、但结果值似乎很典型。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 我将使用我的发现更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过以下链接使用功耗电子表格:
    processors.wiki.ti.com/.../35_Power_Consumption_Summary
    以评估器件的功耗。
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我知道 TI 提供了如下链接中的估算工具、但该数据是典型的用例、对吧?
    processors.wiki.ti.com/.../TMS320C5517_Power_Consumption_Summary

    我的请求是在每条电源线上提供最大电流消耗数据。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    您可以输入每个时钟可能的最大频率。 使用 CVDD 的最大电压(1.4V)、输入模块的100%利用率、您应该会看到电源轨的最大电流消耗。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此结果是否考虑到器件的变化?

    此致。

    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您说什么是器件变体?
    这显示了器件完全利用且以最大时钟速度(opp)工作时的功耗。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这意味着"器件不匹配"或器件之间的差异。 明白了吗?

    此致、
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、但不同器件之间的差异应该很小(如果有)、因此在我看来、可以使用这些最大值。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka-San

    是的、c5517功耗估算电子表格包含过程(器件到器件)变化、并基于强大的过程单元提供数据。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的回答。
    我将向我的客户告知这一点。

    此致。
    Kaka