This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:viddec3test 似乎创建了两个 OMA_device、但这不是必需的

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609503/linux-dra746-seems-viddec3test-creates-two-omap_device-but-not-necessary

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

以陆地平台为例:

viddec3test.c 创建 omap_device*的行:183 dev = dce_init();

display-wayland.c 创建 omap_device*(按行:385 disp->dev = omap_device_new (disp->fd);

似乎他们最好共享一个 OMA_device 而不是创建2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是正确的。
    但也可能存在一些不使用显示的应用程序、例如 copycodectest。
    在 DCE_init 或 display-wayland.c 或 display-kms.c 或 display-kmscube.c 中使用的 FD 将相同。

    Ramprasad