This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:EtherCAT 和 PROFINET

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608783/am5716-ethercat-and-profinet

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:AMIC110

大家好

我对用于从设备的 EherCAT 和 PROFINET 的 AM571x 有一些疑问。

我的客户想知道这些问题的答案
请告诉我。

(1)您能向我展示发送器/接收时间 EherCAT 或 PROFINET 的时间图吗?
请包括 CPU 中断时间和 DMA 等。

(2)是否有与 EherCAT 或 PROFINET 通信同步启动软件或硬件的函数
以及用于调节启动时序的函数?

(3)您是否具有 EherCAT 或 PROFINET 时 PRU-ICSS 的抖动基准?

(4)我的客户考虑 EherCAT 或 PROFINET 的菊花链。
您是否有任何基准来确定第二个从机获取数据的时间?

(5)客户想要 FSoE。 当客户使用 AM57x 时、他们需要什么?

很抱歉这个粗略的问题。
如果您有任何疑问、请告诉我。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    可以回答吗?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu、

    我们在其他平台(主要是 AMIC110 ICE)上提供了一些 PRU-ICSS SW 基准测试、但目前还没有在 AMIC571x 上进行太多测试。 我们将在内部跟踪这些基准。
    对于问题1、您是在寻找每项任务的时间、与 e2e.ti.com/.../2219801类似、还是在寻找可以在 Wireshark 中捕获和分析的时间戳?

    此致、
    Garrett