This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-SWPKG:PRU-ICSS UART 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608169/pru-swpkg-pru-icss-uart-pins

器件型号:PRU-SWPKG

大家好、

尝试从 BeagleBone Black 上的 TI SDK 运行 PRU 硬件 UART 示例时、我想知道是需要任何引脚多路复用、还是 PRU 可以直接访问 UART。 如果是、该示例将使用 BBB 上的哪些引脚? 因为我找不到指定引脚的方法。

谢谢、

Puneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x 数据表修订版 J 的第66页底部的表中列出了 PRU-ICSS/UART0引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到引脚后、需要将它们多路复用到正确的多路复用模式、以便将信号从 PRU 内核传输到 SoC 引脚。 有适用于 BeagleBone Black 的 PRU Cape 用户指南。 它有一个表格、详细说明了哪些 BBB 接头引脚承载 PRU UART 信号。

    链接: www.ti.com/.../tidu426.pdf