This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6AJ.1.2午餐错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608900/6aj-1-2-lunch-error

我尝试构建6AJ.1.2的 Android 文件系统

omapedia.org/.../6AJ.1.2_Release_Notes

(

CD $MYDROID
。 Build/envsetup.sh
午餐 full_jacinto6evm-userdebug 
(
执行午餐命令时出错。

(

build/core/product_config.mk:222:***找不到产品"full_jacinto6evm"的配置 makefile。  中止 μ A。

**没有产品规格:'full_jacinto6evm'
**您是否有正确的 repo 清单?
(

如何运行午餐命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您的 repo 中包含 device/ti/jacinto6evm 项目。
    此外、在 MYDROID 文件夹中运行"repo status"命令以确保您的 repo 正常。

    您使用旧的 JellyBean 版本是否有任何原因?

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    >请确保您的 repo 中包含 device/ti/jacinto6evm 项目。
    是的。 我找到 device/ti/jacinto6evm 项目。

    >此外、在 MYDROID 文件夹中运行"repo status"命令以确保您的 repo 正常。
    我在$MYDROID 中运行"REPO STATUS"。
    结果是"没有要提交的内容(工作目录清理)"。
    但是“funch full_jacinto6evm-userdebug”命令没有成功。

    >您使用旧的 JellyBean 版本有什么原因吗?
    我的 Jacinto 6是 Rev-D/ ES1.0、因此不支持6 AJ.1.3或更高版本。
    jacinto6 Rev-D/ ES1.0是否可以使用6 AJ.1.3或更高版本?

    你有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试其他方法来选择 Build Project。

    只需键入"jinto6evm、然后按 Enter 键、从菜单中选择该选项、即可查看该选项是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    >只需键入"午餐"、然后按 ENTER 键、从菜单 jacinto6evm 中选择并查看是否正常工作。
    我听从了你的意见。

    按"午餐"
    (二
    构建于 Linux 之上

    午餐菜单... 选择组合:
    AFSP ARM-eng
    2. AAFSP _ x86 - eng
    3、AAOPE_MIPS-eng
    4. VBox x86-eng
    5. AoSP_deb-userdebug
    6. AOSP_flo-userdebug
    7. full_grouper-userdebug
    8. full_tilapia-userdebug
    9. mini-armv7a_neon 用户调试
    10. mini-MIPS-userdebug
    11. mini-x86-userdebug
    12. full_mako-userdebug
    13. full_maguro-userdebug
    14. full_manta-userdebug
    15. full_toro-userdebug
    16. full_toroplus-userdebug
    17. full_arndale-userdebug
    18. full_blaze-userdebug
    19. full_blaze-eng
    20. blaze_tableta-userdebug
    21. blaze_table-eng
    22. full_jacinto6evm-eng
    23. full_jacinto6evm-userdebug
    24. full_panda-userdebug
    25. full_omap5panda-eng
    26. full_omap5panda-userdebug

    您希望使用哪种? [AOSP_ARM-eng]
    秘书长的报告
    我尝试了输入"full_jacinto6evm-eng"和"full_jacinto6evm-userdebug"。
    结果为 NG。
    秘书长的报告
    您希望使用哪种? [AOSP_ARM-eng] full_jacinto6evm-userdebug
    build/core/product_config.mk:222:***找不到产品"full_jacinto6evm"的配置 makefile。 中止 μ A。

    **没有产品规格:'full_jacinto6evm'
    **您是否有正确的 repo 清单?
    秘书长的报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您输入了数字"23"以选择 full_jacinto6evm-userdebug?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >您输入了数字"23"以选择 full_jacinto6evm-userdebug?
    我分别尝试了"23"和"full_jacinto6evm-userdebug"、但结果相同。
    然后我尝试输入所有数字。
    只有1 - 3、9成功。
    其他数字失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设置有问题。
    确保您已安装所有必需的工具- source.android.com/.../initializing

    除此之外、我没有其他任何建议可供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您所说的、环境似乎存在问题。
    我不知道具体原因、但从 Windows 远程桌面登录到 Ubuntu LXDE 时似乎出现问题。
    从 Teraterm 使用 ssh 登录时,我成功运行了午餐命令。

    感谢您的大量建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴它能起作用。
    Windows 远程桌面到 Ubuntu 可能是问题所在。