This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:RTOS 设置问题

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608514/ccs-processor-sdk-am335x-rtos-setup-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

我从一个新目录开始(将我的旧 C:\TI 文件夹重命名为其他文件夹)

我安装了 CCS 7.1、仅选择 Sitara 器件。  (CCS7.1.0.00016_Win32)  

我安装 了 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.00.04-Windows-x86-Install.exe

我启动 CCS、它会检测新软件包并进行安装。

我重新启动 CCS 并只需创建一个新项目 TI-RTOS |典型示例。  ( SYS/BIOS 6.46.5.55和 “其它存储库”... ? 和平台 ti.platforms.beaglebone)

我遇到错误:

"package/cfg/app_pea8fnv.c"、第18465行:致命错误:#ERROR 指令:package 'ti.sysbios.family.arm.a8.intcps'与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
在"package/cfg/app_pea8fnv.c"的编译中检测到1个错误和1个灾难性错误。 

在进行了大量挖掘之后、很显然、我应该使用旧的 XDC 工具。  我将其更改为 XDC 3.32 (从3.50)。  清理... 重建。  它会构建、但现在配置工具已损坏。  时间的100%。  (在 CCS 6.2上,只有50%的时间中断了-我被告知升级到7.1,因为问题得到了解决)。  错误位于"Problems"窗口中:

包装 xdc.services.spec.SessionRuntimeException:解析器失败(通过2)(C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/xgconf/configprovider/ConfigProvider.xs #616)app.cfg/BasicSample配置验证XDCTools 配置标记

因此、我要么无法构建项目、要么无法使用配置工具、每个人都说我很疯狂地尝试在没有配置工具的情况下管理项目。

深入探究之后、我推测可能我应该构建 SDK。  但这也失败了。  进入 C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_4_00_00_04> i "setupenv"。  设置

未配置可选参数:
XDC 发行版编译需要 CG_XML_BIM_INSTALL_PATH
示例:设置 CG_XML_BIM_INSTALL_PATH=C:/ti/cg_xml/bin
未配置可选参数:
XDC 发行版编译需要 XYDOGEN_INSTALL_PATH
示例:设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin

环境配置:
LIMIT_SoC :AM335x
limit_boards :evmAM335x icev2AM335x bbbAM335x skAM335x
pdk_install_path :/ti/PDK_AM~1/packages
C6X_GEN_INSTALL_PATH :C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
toolchain_path_gcc :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_a15 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_A8 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_a9 :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_M4 :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
toolchain_path_arm9 :C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
toolchain_path_EVE :C:/ti/arp32_1.0.8
CL_PRU_INSTALL_PATH :C:/ti/ti-cgt-pru_2.1.5
utils_install_DIR :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin
FPULIB_PATH :C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-n
1-eabi/4.9.3/FPU
Cross_tool_PRFX :arm-none-eabi-
XDC_INSTALL_PATH :C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
BIOS_install_path :C:/ti/bios_6_46_05_55
IPC_INSTALL_PATH :C:/ti/ipc_3_46_00_02
EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:C:/ti/edma3_lld_2_12_04_28
NDK_INSTALL_PATH :C:/ti/ndk_2_25_01_11
IMGLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
DSPLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0
MATHLIB_INSTALL_PATH :C:/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0
UIA_INSTALL_PATH :C:/ti/uia_2_00_06_52
IPC_platform:未知
IPC_ALT_platform:
PROC_SDK_INSTALL_PATH 网址:/ti/processor_sdk_rtos_am335x_4_00_00_04

更改为短名称以支持包含空格的目录名称
当前目录:C:/ti/processor_sdk_rtos_am335x_4_00_00_04
处理器 SDK 构建环境已配置

( 为什么要将此设置为我的旧版 XDC 工具?)

我先清洁 gmake、然后清洁 gmake。  它开始运行约5分钟(输出太多、无法开机自检)。  最终、它会在编译期间崩溃、其中包含以下内容:

#正在调用配置...
C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin/mkdir -p /ti/PDK_AM~1/packages/ti/binary
C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs --xdcpath="C:/ti/bios_6_46_05_55/packages;C:/t
I/xdctools_3_32_01_22_core/packages;C:/ti/edma3_lld_2_12_04_28/packages;C:/ti/nd


ti.platforms.evmAM3359" k_2_25_01_11/packages;/ti/PDK_AM~~1/packages;" xdc.tools./ti/PDK_AM -generates/rtos/evm/uni_obj -out/-outs/-outs/-8p/uni_release.html -outs/cp/uni_arm-configurations/cp/apples.p./uni_uni_outs/cp.apers/uni_uni_outs/cp.apers/apers/uni_outs/cp./apples.p./uni_out./
r release -c C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3


/ti/PDK_AM -b /ti/PDK_AM pm_a8.cfg~1/ packages/ti/build/AM335x/config_AM335x_A8.bld --ol /ti/PDK_AM~~1/packages/ti/bina ry/pm_rtos_app/obj/evmAM335x/a8host/release/pm_rtos_app_configuration_rebuilds/mrmrmrmrmrms/mrmrmrmrmrmrms/mrmrmrmrc/mrmrmrmrmrms/mrmrmrms/mrms/mrms/mrmrms/mrms/

为软件包 pm_rtos_app_configuro 生成接口(因为软件包/软件包
.xdc.inc 比 package.xdc 旧)...
从 package/cfg/pm_a8_pa8fg.cfg 配置 pm_A8.xa8fg ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
链接库 ti.drv.i2c:./lib/am335x/a8/release/ti.drv.i2c.aa8fg

系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
链接库 ti.drv.UART:./lib/a8/release/ti.drv.uart.aa8fg
系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
链接库 ti.board:./lib/evmAM335x/a8/release/ti.board.aa8fg
系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
链接库 ti.csl:./lib/am335x/a8/release/ti.csl.aa8fg
系统环境 LIBDIR 变量已定义:./lib
链接到库 ti.osal:./lib/tirtos/a8/release/ti.osal.aa8fg
正在开始构建库源...
使 C:/ti/PDK_AM~1/packages/ti/binary/pm_rtos_app/obj/evmAM335x/a8host/release/pm_rtos_app_configuro/packages/cfg/pm_a8_pa_pa8fg.src/sysBIOS/sysBIOS.aa8fg...

gmake[1]:进入目录`C:/ti/PDK_AM~1/packages/ti/binary/pm_rtos_app/obj/
evmAM335x/a8host/release/pm_rtos_app_configuro/packages/cfg/pm_a8_pa8fg.src/sysbi
OS'
asma8fgC:/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_a
sm_gnu.asm ...
4 [Main] sh 13428 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误
或- fork:无法为堆栈0x29C780保留内存- 0x2A0000、Win32错误487
4 [Main] sh 13428 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误
或- fork:无法为堆栈0x29C780保留内存- 0x2A0000、Win32错误487

有人能告诉我什么是错误的吗?  这是这些软件包中的100,000条线路、这些软件包应该"开箱即用"。  这是因为旧的 XDC 3.32发生了构建吗?

出现此错误时,有10个子"gmake.exe"处理挂起,8个子"sh.exe"处理挂起(以及1个 XDC.exe 和2个 xs.exe)。  最终,cmd 窗口开始发出这样的消息

6 [Main] sh 11484 child_info::sync:等待失败、pid 13428、Win32错误18
12.
6 [Main] sh 11484 child_info::sync:wait failed、pid 13428、Win32 error 18
12
3868 [Main] sh 11484 fork:child -1 - did waiting for longjmp before initialization
、retry 10、exit code 0x1000000、errno 11
3868 [Main] sh 11484 fork: 子文件-1 -在初始
化之前等待 longjmp 已停止、请重试10、退出代码0x1000000、errno 11
C:/Users/scott/AppData/Local/Temp/make8604-1.sh:无法派生:资源暂时
不可用
gmake[1]:***[arm_intinsicsSupport_asm_gnu.o]错误2
gmake[1]:留下目录`C:/ti/PDK_AM~


/ti/PDK_AM~1/packages/ti/ti/ti/api_rtfs/g/api_rtg/api_8pm/e/setc/api_rtg/api_iptps_ipts/g/e/sm/v8pm/e/simplex/cp_iptobi_8pm/e/sm/e/sm/e/sr_iptobi_ipot/cp_ipt/8pm/e/sm/e/sr/cpo/sr/sm/e/sm/e/sr/sr/sr/sr/sr/sr/apps_iptc/apps_8pm/e/sr/sr/sr/sr/sr/sr/sr/sr/sr/sm/

有人可以提供帮助吗?  告诉我如何使这些软件包正常工作?

-CSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但愿如此。
    我问的最后一个"开箱即用"帖子也是"RTOS 团队已收到通知"。 从未收到答复。 大约是6个月前。

    我尝试更改 BAT 文件以指向新的 XDC 工具。 已清理并再次尝试,但它抱怨找不到版本1.7或更高版本的 JRE。 这是先决条件吗? 它告诉我在哪里提供它? (我有一个64位 JRE,但这不是脚本查找它的位置。)

    为什么 CCS 6.2起作用? 它使用什么 JRE?
    我所做的就是重命名目录、以便我可以安装更新的版本。

    -CSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布此未回复帖子的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    让我尝试在这里提供帮助。

    因此、我拥有与您相同的环境、如果我有以下任何错误、请告知我:

    - CCS v7.1
    - PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_4_00_00_04
    -您只是在尝试构建软件包(gmake)吗?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    是的。

    我刚刚擦除并重新安装、再次进行了重新安装。 我发现 没有为 CCS 7.1卸载"ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.04-Windows-x86-64安装" 、我能做的最好的就是删除所有文件夹。

    从不存在的 C:\ti 文件夹中、CCS 创建了一个...  

    我看到 CCS7.1的原始安装已经有两个 XDC 文件夹、但 SDK 4_00_00_04正在尝试重新安装版本3.32。  下面是创建的 CCS 7.1文件夹、以及"ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.04-Windows-x86-64安装"的安装选项

    我选中了所有选项。  在这个阶段、这就是我安装的所有内容。  当我尝试构建一个新样本时、我得到了我的帖子中显示的错误。

    正在尝试完成擦除并重新安装...

    -CSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    我找不到。 大约3周前、我查看了我的旧帖子、然后发现了它。 但现在我无法找到它。 这并不重要、我甚至不记得它是什么。
    -CSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从顶部开始: 我只使用几个选项安装 CCS 7.1:

      和  

    所有安装都正常。  然后我安装这些软件包、如我之前的答复中的屏幕截图所示。  当我启动 CCS7时、它会看到封装、并向我发出有关未经验证的材料的警告。

    我无论如何都要安装它。  然后 、新建项目:

    和 RTSC 工具:

    我按"OK"、然后生成。 我不编辑任何代码。  我得到30个错误。

    我将 XDC 更改为旧版本

    然后重试。  现在、它会生成、但在打开配置文件时会崩溃。

    因此、无论通过哪种方式、我都无法使用它。

    我进入 C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_4_00_00_04文件夹来重建 RTOS。  下面是环境设置...

    我先运行 gmake clean、然后运行 gmake、几分钟后、我会遇到以下崩溃:

    这应该是重现问题所需的一切。

    -CSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、
    在这方面是否有任何进展?
    -CSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSW、

    您在这里要处理2个不同的问题。
    *将 XDCtools 版本从3.50降级到 XDCtools 3.22
    * PM LLD 示例编译问题似乎是 Windows 主机问题、当您调用整个软件包的编译时、cygwin 实用程序正在栈外运行。


    XDCtools 3.50的第一个问题已知。 使用 XDCtools 3.50创建工程时、降级到 XDCtools 3.22会使 RTSC 设置混乱。 我建议删除 CCSv7.1附带的 XDCtools 3.50、除非您使用的是需要该版本的 TI MCU 产品。 由于与 IPC 和相关组件不兼容、Processor SDK RTOS 未更新到该版本。

    n`t 您不想删除 XDCtools 3.50、则另一个选项是在 CCS 中创建 TI RTOS 典型工程时注意该版本。 在选择 XDCtools 版本的屏幕截图中、您可以从下拉选项中选择 XDCtools 3.22。 在屏幕截图中、您提供的初始项目生成是使用 XDCtools 3.50完成的、这会导致您的第一个问题出现。


    当我n`t 整个 SDK 软件包的编译时、我在旧版 Windows 机器上看到了第二个问题、但当我在 SDK 中局部编译单个组件时、我没有看到这个问题。 例如,我不是 gmake clean 和 gmake all,而是为单个组件调用编译。

    对于 EG:要构建电路板和引导加载程序,您可以调用:

    gmake board_clean
    gmake board_lib

    与 PM LLD 的用法类似

    gmake pm_clean
    Gmake pm

    我无法找到导致堆栈错误问题的根本原因、但其他软件似乎也会出现类似问题、您也可以从此处看到:
    stackoverflow.com/.../msysgit-fork-cant-reserve-memory-for-stack
    cygwin.com/.../msg00560.html
    e2e.ti.com/.../486268

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    感谢您的反馈。
    但是、我删除了 XDC 3.50、并且还尝试使用 XDC 3.32直接创建项目。 在这两种情况下都会发生错误。 就好像 CCS 7.1完全无法处理 XDC 3.50的 cfg 文件一样。
    有没有办法阻止 CCS 7.1的安装?

    我将在这个周末执行另一个删除/安装操作、并告知您结果。 我尝试过这么多的重新安装/删除/更改、我对自己所做的事情感到困惑。

    至于内存不足,...? 我在这台机器上有16 gig 的 RAM。 这是一款 Windows 7 Pro。 我有一组孤立的 SH 和 gmake 进程、这可能只是一个进程无法正确关闭和释放。 你认为这与我的旧 Cygwin 有冲突吗? (一个我多年没有使用过的工具)。 如果您认为这将解决它、我可以将其删除。

    您列举了几个"单个组件"的示例、但作为此生态系统的新手、我需要手动构建多少个不同的软件包? 通过滚动查看构建过程、似乎有数百个。 我不介意手动执行它们(我可能可以创建自己的方法在 C 程序中自动执行它:-)),但有多少? 它们的列表在哪里? 我应该反向设计 make 文件吗? (不是一个令人愉快的想法)

    如果我能够成功使用 XDC 3.32、我认为不需要重建它们。 是吗?

    最后一个问题、我正在寻找一个可执行简单 TCP 进程(回显、连接等)的 BBB 示例。 我找不到任何东西。 我是否需要构建一些"子项目"来获取这些示例? 如果是、该封装是什么/在哪里?

    谢谢。
    -CSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    我安装了 Windows 7的每一个已知更新。  我删除了所有可以找到的 CCS 6.2和7.1。

    然后我安装了 CCS 7.1、并立即删除了 XDC 3.50目录。  娜特里,它提示我,告诉我一些东西被删除了。

    然后、我安装 了 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.04-Windows-x86-64安装程序。  当我重新启动时、我必须删除之前的"workspace_7.2"文件夹、这样它就创建了一个新文件夹。 然后它安装了所有新的软件包。  然后、我创建了一个新项目并构建了它。

    但是、在任何情况下、我都无法获得 CCS 7.1来打开 CFG 文件。  您可以在下面看到误差、并且只有 XDC 3.32。

    还有其他可以尝试的吗?

    -CSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSW、

    我尝试使用您上面提到的环境设置创建一个"典型示例"、并且能够做到这一点。 它还可以正常构建、在 XGCONF 中打开.cfg 文件时不会出现问题。

    下面是我使用 XDC 工具3.32.1.22在 CCS v7.1中进行设置的一些屏幕截图

    您可以采取的另一种方法是尝试按 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK 中所述构建 PDK 示例 、并尝试将这些 RTOS 示例导入到 CCS 工作区中。 我看到您尝试查找一些以太网示例、因此位于示例 C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages/MyExampleProjects 中的 PDK 具有将会引起关注的 NIMU 项目。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、

    请参阅此帖子:
    e2e.ti.com/.../2241977

    我打开了一个新线程、这样它就不会与我在这篇文章中提到的"重建 PDK "混淆、后者也会崩溃。
    正如该帖子所示、cfg 工具不起作用。 任何东西。

    关于您对 阅读 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK 的建议 ,我在阅读时看到的是我在构建 AM335x PDK 时遵循的说明,并且正在崩溃。 存在货叉错误。

    如另一个主题/帖子中所示、我购买了一个全新的驱动器、在其上安装了裸 Windows 7、并安装了 CCS 7.1和 PDK 软件包。 CFG 不仅仍然不起作用(因为此帖子也会显示),而且构建 PDK 的步骤也失败了。

    在我的测试中,*消除了*与以前的安装或其他环境发生冲突的可能性,因为除了 Windows 7之外,新驱动器上没有任何内容(没有 VS 2xxx、Android、NetBeans、MS Office 或其他任何内容)

    -CSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSW、

    感谢您将链接发布到 John 正在帮助的另一个主题。 现在、让我们尝试在此处重点讨论 PDK 构建问题。

    您可能已经完成了这些操作、但希望确认:

    -您是否在默认安装位置 C:ti\安装了 PDK 和 CCS? 如果它们安装在另一个目录位置、则需要按 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Install_In_Custom_Path 中所述调整脚本

    -在 Windows 命令提示符下、您导航到 C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages/\、并运行命令 pdksetupenv.bat 、然后运行 pdkProjectCreate.bat AM335x All Little All arm。 对吧?  
    如果一切顺利、则应出现一个新目录、其中包含示例项目 C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages/MyExampleProjects

    -您看到的货叉错误是什么?  

    -您是否在 CCS 中注册了所有 Processor SDK RTOS 组件、如下所示?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lalindra Jayatilleke"]

    CSW、

    感谢您将链接发布到 John 正在帮助的另一个主题。 现在、让我们尝试在此处重点讨论 PDK 构建问题。

    您可能已经完成了这些操作、但希望确认:

    -您是否在默认安装位置 C:ti\安装了 PDK 和 CCS? 如果它们安装在另一个目录位置、则需要按 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Install_In_Custom_Path 中所述调整脚本

    [/报价]

    所有内容都位于"C:\TI"中  

    [引用用户="Lalindra Jayatilleke"]

    -在 Windows 命令提示符下、您导航到 C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages/\、并运行命令 pdksetupenv.bat 、然后运行 pdkProjectCreate.bat AM335x All Little All arm。 对吧?  
    如果一切顺利、则应出现一个新目录、其中包含示例项目 C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages/MyExampleProjects

    [/报价]

    我正在执行以下步骤:

    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    包含该批处理文件的文件夹位于"processor_sdk_rtos_am335x_4_00_00_04"中。 不是 "pdk_am335x_1_0_7" 、我先运行 pdksetupenv.bat 、然后运行 gmake、稍后会失败。

    我已在 C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages 中运行批处理文件、该批处理文件将构建完成。

    但是、当我调用  C:\ti\processor_sdk_rtos_AM335x_4_00_00_04中的构建批处理文件时、它并不完整

    这些文件夹之间有何区别?  我没有关于它们的信息。

    [引用用户="Lalindra Jayatilleke"]

    -您看到的货叉错误是什么?  
    [/报价]
    如我的帖子所示 、我出现此错误:

    asma8fg C:/ti/bios_6_46_05_55/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_a
    sm_dng.asm……
    4 [Main] sh 13428 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误
    或- fork:无法为堆栈0x29C780保留内存- 0x2A0000、Win32错误487
    4 [Main] sh 13428 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误
    或- fork:无法为堆栈0x29C780保留内存- 0x2A0000、Win32错误487 

    [引用用户="Lalindra Jayatilleke"]

    -您是否在 CCS 中注册了所有 Processor SDK RTOS 组件、如下所示?

    [/报价]

    这是我的"已安装产品"屏幕。 从您的图像上看、我没有任何"omapl"产品、也不知道我是否需要它们、也不需要 AM437X。  如果还有其他需要的东西、我不知道它们是什么。

    我的最终目标是为 AM335x BeagleBone 构建基于 NDK 的项目。  每当我在6.2中尝试时、添加 HTTP 服务器时出现链接器错误、说明缺少 NIMUDeviceTable... ?

    -CSW