This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572X:OpenGL 编译问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608990/am572x-opengl-compilation-issue

您好!

我正在使用 AM 57xx 03.03.00.04 SDK、我想编译以下 OpenGL 示例应用。

#include

void displayMe (void)

glClear (GL_color_buffer_bit);
glBegin (gL_polygonl);
glVertex3f (0.0、0.0、0.0);
glVertex3f (0.5、0.0、0.0);
glVertex3f (0.5、0.5、0.0);
glVertex3f (0.0、0.5、0.0);
glEnd();
glFlush();

int main (int argc、char** argv)

粘接(&argc、argv);
谷胶显示模式(谷胶单);
谷胶窗口大小(300、300);
粘性窗口位置(100、100);
GlutCreateWindow ("Hello world :D");
臀大肌功能(displayMe);
臀大环();
返回0;

它给我提供了未找到 glut.h 的编译错误,我已在 /usr/include/GL 中签入,它不包含此文件。如何包括 lut 库?  

此致、  

Mansi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家、您好!

    我对 OpenGL 非常陌生、我想在 GPU 上进行颜色空间转换、我想通过以下链接进行转换、
    www.fourcc.org/.../YUV420P-OpenGL-GLSLang.c

    这取决于 SDL 库、任何其他示例应用程序都包含无缝库。 如何编译它?

    我已安装 Yocto Setup、为此、我已按照以下链接操作、
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    我一直坚持这一点、请让我退出。 这将是一个很好的帮助!

    提前感谢、
    Mansi。