This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:PRU UART 编程问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609214/am3357-pru-uart-programming-issue

器件型号:AM3359

Hallo、

我尝试使用6字节 PRU-ICSS UART 模块发送发送数据包、并在汇编器中编程、每次在2字节位置时数据包中断。 我在 FIFO 模式和 FIFO 模式下以及轮询和中断方法下都尝试过这两种方法。 TX FIFO 没有要设置的阈值、但根据文档、该阈值应为16字节。 我无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRU 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo、
    在调试了很多之后、我发现停止位的配置导致了数据包中断。 我现在默认设置停止位值0 (表示1个停止位)、现在它可以工作。

    谢谢、