This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3105:构建 PWM 驱动程序问题

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608282/linux-tlv320aic3105-building-pwm-drivers-issues

器件型号:TLV320AIC3105

工具/软件:Linux

您好!

我按照以下链接中的步骤、尝试使用 Linux 内核(Linux ARM 4.4.6.68-ti-r106)为 tlv320aic3105构建 eHRPWM 和 eCAP 驱动程序

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_PWM_User%27s_Guide

但是、/sys/class/pwm fold 是空的。

我是否需要执行一些操作才能查看文件夹中的器件?

谢谢、

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    [引用 user="Bruce GAO"]按照以下链接中的步骤操作的 Linux 内核(Linux arm 4.4.6.68-ti-r106)

    此 wiki 适用于 TI SDK 附带的 Arago Linux 内核。 我建议您切换到 TI SDK、或者至少将您的内核配置与 TI SDK Arago 内核配置进行比较。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的响应、我将试用 TI SDK。

    Bruce