This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:需要对 Arago 项目进行澄清

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608650/linux-am4379-clarification-needed-on-arago-project

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

大家好、

当我克隆 OE-layersetup.git 并发现其中有许多配置时。  我不确定哪一个用于开发。 可以有人指导我进行这项工作吗?

有很多文件夹包含配置、如 coresdk、processor SDK 等 我不确定可以使用哪种器件。

谢谢、

Vijai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队正在对此进行调查。 当他们有反馈时、他们会在这里发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijai、

    coresdk 目录包含 SDK 的核心配置文件。 mcsdk 目录包含多核 KeyStone 器件的配置。
    amsdk 目录包含旧 SDK 版本的配置。 glsdk 包含旧图形 SDK 的配置。
    PROCESSOR-SDK amsk glsdk 组合在一个目录中、并包含最新支持的配置文件 、您可以按照此链接中描述的步骤构建这些文件。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 。 那么、什么是文件 Arago-morty-config.txt、arago-daisy-config.txt 文件? 与处理器 SDK 有多不同。 我能否使用 Arago-morty-config.txt (最新版本)而不是处理器 SDK 配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    arago-morty-config.txt 还将典型配置描述为 PROCESSOR-SDK-04.00.04-config.txt、主要区别在于 processor-sdk-04.00.00.04-config.txt 具有 meta-processor-SDK 层、可重新创建 Processor SDK 并保存其准确的快照。 arago-morty-config.txt 的引用始终指向树的顶部(头)、如果有新的提交、则可能会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 。 如果我没有错、那么最好使用 PROCESSOR-SDK 配置来支持基于现有 EVM 的定制板、因为它具有更稳定的支持。 如果我错了、请纠正我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。