This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402A:大家好。 请帮帮我。 可在不更改程序的情况下直接替换 TMS320VC5409APGE160上的 TMS320VC5402APGE160。 对于这些产品、唯一的区别是存储器容量?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609228/tms320vc5402a-hi-help-me-possible-direct-replacement-tms320vc5402apge160-on-tms320vc5409apge160-without-changing-programs-for-these-products-the-only-difference-is-the-amount-of-memory

器件型号:TMS320VC5402A

你(们)好 请帮帮我。 可在不更改程序的情况下直接替换 TMS320VC5409APGE160上的 TMS320VC5402APGE160。 对于这些产品、唯一的区别是存储器容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些器件具有封装、焊球数量和焊球位置。
    但是、请仔细比较表2−1中 TMS320VC5402GGU (144引脚 BGA)封装†的引脚分配。 GGU (144引脚 BGA 封装)的引脚分配†

    确保它们完全引脚对引脚兼容。 。

    此致、
    Yordan