This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:禁用 RTC 后无调试输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609027/processor-sdk-am335x-no-debug-output-with-rtc-disabled

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

你(们)好

我将修改 AM335x 入门套件硬件和 SDK 内核、以不使用 RTC。

我在器件树和内核配置中禁用了 RTC。

引导日志中没有引用 RTC 的打印。

按照建议修改硬件时、如果我将 RTC_PWRONRSTn 接地、Linux 将停止引导。

我按照建议进行了修改: http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#RTC

但是、如果我将 RTC_PWRONRSTn 连接到 GND 而不是1.8V、那么串行上不会打印。

这是否表明仍有人尝试使用 RTC?

此致、

Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该检查 SPL 源并从其中删除所有引用 RTC 的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    SPL 源文件在哪里?

    我只能在 board_support/u-boot/spl/中看到 u-boot-spl.cfg

    这是 spl 配置的位置吗?

    此致、

    Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要修改文件:

    /include/configs/ti_am335x_common.h

    我取出了#define CONFIG_SPL_AM33XX_ENABLE_RTC32K_OSC。

    现在、电路板在禁用 RTC 的情况下启动。

    此致、
    Ugnius