This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:片选字段值的引导模式引脚7、8值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609197/tms320c6657-bootmode-pin-7-8-value-for-the-chip-select-field-value

器件型号:TMS320C6657

您好、倒角、

我对  SPI 引导模式下 C6657引导模式引脚7、8的芯片选择字段值感到困惑。  

在下面的线程中、芯片选择字段值 00:  CS0和 CS1都处于活动状态-请勿使用
https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/283454

在下面的 wiki 网站中、 ROM SPI 引导的引导模式引脚7、8为00
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMDSEVM6657L_EVM_Hardware_Setup#Boot_Mode_Dip_Switch_Settings

哪一个是正确的?  

谢谢。

Rgds

闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    Bill 的回答是正确的。 查看 C6657 EVM TRM:

     

    值00不在任何地方使用。

    此外、我无法在您指出的 wiki 中看到值00 (7 - off、8 - off):

      

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。  

    很抱歉、我找不到6657 EVM TRM 中提到的"00值"。  请指出哪个部分提到了它吗?

    SW5引脚1、2映射到引导模式引脚7、8、在 wiki 网站上、该值为 on、on、我认为 ONON 意味着"00"、对吗?



    谢谢。

    Rgds
    闪亮