This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:支持具有66AK2E05器件的 Spectrum Digital XDS510 USB Plus 调试器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608979/66ak2e05-support-for-spectrum-digital-xds510-usb-plus-debugger-with-66ak2e05-device

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-UTMDSEMU200-UTMDSEMU560V2STM-UETMDSEMU560V2STM-U

您好!  

我们希望 将 Spectrum Digital XDS510 USB Plus 调试器与66AK2E05器件配合使用、但在 CCSv6.2中、66AK2E05器件下未列出该调试器。  

请确认  66AK2E05器件是否支持 Spectrum Digital XDS510 USB Plus 调试器?  

如果受支持、请告知我们如何在 ccsv6.2中看到它。 。

附加带有66AK2E05快照的 CCSv6.2调试器列表。  

 谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    请使用工具与软件(www.ti.com/.../toolssoftware):)中列出的以下仿真器之一

    XDS110 JTAG 调试探针TMDSEMU110-UJTAG 仿真器/分析器
    XDS200 USB 调试探针TMDSEMU200-UJTAG 仿真器/分析器
    XDS560v2系统跟踪 USB 和以太网调试探针TMDSEMU560V2STM-UEJTAG 仿真器/分析仪
    XDS560v2 System Trace USB 调试探针TMDSEMU560V2STM-UJTAG 仿真器/分析仪

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请使用 SDK 下载页面中推荐的 CCS。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这意味着我们无法将 XDS510与 K2E 器件配合使用。  

    还请确认"CCSv4.2是否可以与 K2E 器件(66AK2E05)配合使用?"。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    我认为 CCSv4.2或 CCSv6.2?
    如果您使用 CCSv4、我认为它很旧、并且可能会与66AK2E05 SDK 兼容。
    但是、如果您使用 CCSv6.2、则应该能够使其正常工作。

    无论如何、如果您转至66AK2E05产品文件夹并单击"tools & software"选项卡、则导航至"Processor SDK 下载页面:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    您将看到、SDK 的每个版本都有推荐的 CCS 版本。 使用此版本,以便在开发应用程序时避免兼容性问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我安装了 CCSv4.2并选中了该选项、但它不会在器件下拉列表中显示 K2E 器件。 因此、我相信 CCSv4.2不支持 K2E 器件。

    我也安装了 CCSv6.2。 问题是-调试器 Spectrum digital XDS560v2 STM 无法与主机连接。 每当我将 USB 电缆连接到 PC 时、它都会提示"找不到设备描述符"。 我已尝试下载相同的设备驱动程序、但仍然无法正常工作。 您能就此提出任何解决方案吗?

    谢谢、此致
    Tarang Jindal