This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:颜色排序

Guru**** 2586405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607872/rtos-tda3-color-ordering

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想确认在 Vision SDK 中订购有关 SYSTEM_DF_YUV422I_UYVY 的数据字节、

在这种情况下、是否可以识别信号的顺序(数据字节)如下?

'U'、'Y'、'V'、'Y'、'U'、 'Y'、'V'、'Y'、...

此外,对于 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV,它被识别为"Y"、"U"、"Y"、"V"、...
这也是真的吗?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    当数据格式设置为 SYSTEM_DF_YUV422I_UYVY 时、这意味着数据将以 LSB -> U、Y、V Y -> MSB 的形式存储在内存中。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、


    因此、当数据格式设置为 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV 时、剂量意味着数据将以 LSB -> Y、U、Y、V -> MSB 的形式存储在存储器中?

    在以小端字节序将其存储在32位存储器中时、剂量看起来是如此?

    System_DF_YUV422I_UYVY:YVYU
    System_DF_YUV422I_YUV:VYUY

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    是的、没错。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的回复。

    此致、
    肯什