This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:SD 卡:MMC 驱动程序再次对写入和读取操作执行所有初始化。 低性能

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608760/ccs-tms320c5535-sdcard-the-mmc-driver-performs-all-the-initializations-on-the-write-and-read-operation-again-low-performance

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

。    
MMMC_过程:MMC 驱动程序重新配置所有外设(包括重新启动 DMA)。 此过程在每个 MMC_Read 和 MMC_Write 中完全重复、
即使参数没有变化也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GenaChap、
    无法理解您的查询。 您是否提出了问题? 如果是、请提供详细信息。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSP 的 MMC_WRITE()过程的任何事务都会重新初始化所有模块以写入 SDCard (通过 DMA)、同样的参数和缓冲区也是如此
    结果-对于大量交易、SDCard 的速度(实际)很慢。

    问题-如何提高 SDCard 猝发写入的速度?