This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC1350:收集器应用

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607142/linux-cc1350-collector-application

器件型号:CC1350

工具/软件:Linux

我正在尝试构建收集器应用程序,我已经知道有一个 Linux 主机应用程序可以用作收集器, 该应用程序建立了一个本地 Web 服务器,用户可以通过 Web 浏览器连接到该服务器,以监视和控制网络设备。

现在,我正在尝试摆脱这种 Web 浏览器,并创建一个简单的 GUI,以便在 Linux 上运行,该 GUI 只负责显示从传感器传入的数据。  

我首先尝试从头开始编写一些代码,打开串行端口并通过它接收一些数据,但这似乎不起作用,我想知道这一想法是否正确!!

现在我想我应该做的是使用 collector.c (来自示例文件夹)作为 GUI 的核心,它应该可以正常工作,但我认为这不是很正确  

那么,有人有什么想法或建议 吗?  或者是否已经有一个 TI 应用程序运行用户通过 Web 浏览器连接到的 Web 服务器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    有关 CC13xx 相关问题、请在以下 e2e 论坛中提问/发帖:

    e2e.ti.com/.../156

    此致、
    帕维尔