This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/tda2sg:NOR 引导中出现问题。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607786/starterware-tda2sg-problem-in-nor-boot

器件型号:TDA2SG

工具/软件:Starterware

您好!

我们设计的目标板采用 SoC tda2sg。(删除 DDR1仅保留 DDR2。) selcet EMIF_mode=SBLLIB_DUAL_EMIF_1GB_512MB;

我们能够从 SD 卡引导、但 nor.pl在尝试从 NOR 引导时会看到以下日志记录:

这是 SBL_NOR 文件或其他问题的支持问题。谢谢!

Jer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至汽车论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jer、

    您在 NOR 上烧录的应用程序映像的端序是多少? 它应采用 LE 格式。
    此外、TDA2xx EVM 需要对电路板进行一些修改才能访问 NOR 闪存的后续部分。
    您的电路板是否考虑了这些变化?

    此致。
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。
    当然、我选择了 LE 格式:AppImage_LE
    关于电路板修改,我遵循 StarterWare_UserGuide.pdf --7.2电路板修改
     移除 R735电阻器并在 R736电阻器上弹出=> C_GPMC_A13
     移除 R737电阻器并在 R738电阻器上弹出=> C_GPMC_A14
     移除 R739电阻器并在 R740电阻器上弹出=> C_GPMC_A15
     移除 R741电阻器并在 R742电阻器上弹出=> C_GPMC_A16
     移除 R743电阻器并在 R744电阻器上弹出=> C_GPMC_A17
     移除 R745电阻并在 R746电阻器上弹出=> C_GPMC_A18
     移除 R747电阻并在 R748电阻器上弹出=> C_GPMC_NCS2
    我能够将数据刷写到 NOR 中、因此电路板修改应该正确。
    另一个信息:SD 引导(AppImage)和 QSPI 引导(AppImage_be)能够正确工作。
    SDK 版本:VISIONSDK_02_10_00_00。

    如果可能、您可以尝试从 EVM 板或从 EVM 板引导吗?我在该部件上花费了很多时间、但仍然没有解决方法。
    谢谢!

    Jer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jer、

    根据我的理解、QSPI 和 NOR 引导在 TDA2xx EVM 上相互排斥。 Starterware 用户指南中也提供了相同的内容。 您使用的电路板版本是什么? 如果有变化、我们将需要检查该特定电路板版本的原理图。

    NOR 引导应与用户指南中指定的更改一同工作、而 QSPI 引导不应工作。 您还可以在尝试或不引导时确认 SW5是否设置正确([1:10]–0100100000)。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此致、

    电路板版本:ASSY 516580 REV H;
    是的、QSPI 和 NOR 引导在 TDA2xx EVM 上相互排斥。我确定 SW5设置正确。
    谢谢!

    Jer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rgards:
    关于 tad2xx EVM 板中的 NOR BOOT、如果您有任何更新、请告诉我。
    谢谢!
    Jer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jer、

    独占意味着在一个电路板上、QSPI 之间只有一个引导模式、NOR 也无法工作。
    此外、您能否检查您的电路板上是否存在与 TI EVM 相比的引脚多路复用器差异。
    如果是、您可以修改 SBL GPMC 焊盘多路复用器 API。

    此致、
    Rishabh