This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:GEL 文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608649/am5708-gel-files

器件型号:AM5708

您好!

我们正在开发基于 AM5708的电路板、我需要该处理器的 GEL 文件、在网站上似乎找不到任何内容。 有人能帮我解决 GEL 文件的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于 AM57x 器件的 CCS 设置中应包含 GEL 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 GEL 中、请使用 AM571X GEL 文件、但可能需要根据其 DDR 和 PMIC 进行一些修改。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhurvil、

    n`t Eric 所述、我们在 CCS 中没有针对该 SOC 的 EVM 目标配置、因为我们的 EVM 基于 AM571x 型号。 但是、您可以在 CCS 目标配置选项中选择 SOC 作为 AM5708、在高级选项卡中、单击 A15内核并浏览到 GEL 文件、如下所示:

    AM571x 的 GEL 位于 CCS 安装路径中的目录路径:

    ccsv7\ccs_base\emulation\boards\am571x\gel

    如果您将同一个晶体用于输入时钟和相同的 DDR 配置、则应该能够使用 IDK GEL 文件、否则您需要修改这些 GEL 文件中的 DPLL 设置和 DDR 设置。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul