This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:AM5728 PCIe 示例项目错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608432/rtos-am5728-pcie-example-project-error

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

TI、

我 从 RTOS-sdk03.01和 RTOS-sdk03.03,运行 PCIe_idkAM572x_wSoCFile_C66BiosExampleProject 示例、但在我将其加载到5728的 dsp1后、它将停在"while (Timer_getCount (&tempObj)< timerCountStart + TIMERCOUNTS);"。

然后、我使用 PCIe_idkAM572x_wSoCFile_C66BiosExampleProject.out 通过以下链接、可以!

这可能是什么原因? 是否有任何步骤来测试 PCIe DSP 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Biser、原因是 ccs7中的 GEL 文件。 我将 ccs7 GEL 文件替换为 ccs6.1.3 GEL 文件。没关系!

    Vefone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阐明您使用的是 AM572x GP EVM 还是 AM572x IDK EVM。 从屏幕上可以看到它是 GP EVM? 我刚刚使用 Processor SDK RTOS 3.3中的板载 XDS100 V2仿真器 CCS 7.0、PCIe_idkAM572x_wSoCFile_C66BiosExampleProject 测试了 AM572x IDK EVM、未发现任何问题。 您无法在 GP EVM 上运行 IDK 项目。

    您还提到 GEL 文件有所不同、我不确定这一点。 您可以访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Setup_CCS

    此致、Eric