This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM571x IDK EVM 的 LCD

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608248/am5718-lcd-for-am571x-idk-evm

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728

你好。 LCD AM57x IDK LCD 套件是否适用于 AM571x IDK EVM (不适用于 AM572x IDK EVM)?

如果没有、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LCD 板适用于两个 IDK...(AM5718和 AM5728 IDK)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我的问题是因为以下方面的描述:

    说明

    AM57x 工业开发套件(IDK) LCD 屏幕可与 AM57x IDK 配合使用、以添加触控和显示功能、从而评估 HMI、面板 PC 和其他需要高分辨率显示的用例。 AM57x IDK LCD 屏幕是10.1"显示屏、分辨率为1080p (1920x1200)、支持10点电容式触控。 具有 Processor-SDK-Linux-RT 的 AM57x IDK (TMDXIDK5728)支持 LCD 屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。 原因是 AM572x IDK 最先出现、AM571x IDK 在6个月后出现...而 LCD 板说明是在我们只有第一个 IDK (AM5728)时编写的... 但您可以看到、AM5718 IDK 工具文件夹中的相关电路板下建议使用 LCD 电路板。