This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:BCH-4勘误表

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608625/linux-tms320dm8168-bch-4-errata

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好!

TI 的 nand wiki 中说:

"某些器件上的 GPMC 有影响 BCH-4计算的勘误表。   提供了软件解决方法。 此勘误表影响 OMAP34xx/35xx (所有版本)、AM35xx 1.0、AM/DM37xx 1.0和 Netra (所有版本)"

是否没有针对此错误的补丁程序,或者最近的 u-boot/Linux 源代码是否为 BCH-4的此勘误表提供了解决方案?  

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    没有可用的硬件补丁、问题仍然有效、请参阅 DM816x 芯片勘误表:

    Advisory 2.1.17 GPMC 在 t=4 BCH 模式下使用不良生成器多项式(t 是可纠正错误的数量)
    受影响的版本:2.1、2.0、1.1、1.0

    没有与 DM816x 中的 BCH4相关的官方 TI 软件补丁(uboot/内核)。 另请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../1459058

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    非常感谢!