This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:H.264编码和解码性能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608487/am4376-h-264-encode-and-decode-performance

器件型号:AM4376

您好!

AM4376能否处理 H.264@30fps 解码和编码?
如果有任何文件提到这一点,请告诉我。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于分辨率。 AM437x 无法执行 D1和更高分辨率 H.264编码和解码@30fps。 查看此链接了解更多有关可能性的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha-San、

    感谢您的回复、很抱歉缺少解决方案。
    HD 应作为编码和解码分辨率。

    我已检查您所附的链接。
    我知道、在1GHz 时、几乎 CPU 的功率被用于720x480@50fps 解码、因此很难对 HD@30fps 执行编码;因为编码比解码需要更多的 CPU 功率。
    如果我理解不正确、请给我更多建议。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、

    是的、您的理解是正确的。  

    此致、

    Manisha