This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x (ADAS)以太网问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608451/tda2x-adas-ethernet-problems

主题中讨论的其他器件:TDA2

尊敬的支持人员:

我正在尝试使用 DP83848Q PHY 在 TDA2 SoC 上使用以太网。 一
已从中重新设计以太网驱动程序
VISION_SDK_02_08_00_00;我认为该驱动程序应该在 Vayu 上运行
电路板。
在我的板上、我使用该驱动程序进行接收和传输、但我
注意到两个上都有数据包丢失
方向(接收和发送)。

在我的电路板上、只有 D0和 D1连接到进行发送和接收
DP83848Q。 该连接直接连接22欧姆串联电阻
而不是像在 Vayu 板上那样在两者之间使用多路复用器。 原因
TDA2 SoC 我重复使用了焊盘配置
软件包。
我已经验证了 DP83848Q 和 TDA2的50MHz 时钟
(RMII0_MHz_50_CLK)正常、复位和电源正常
DP83848Q 是稳定的。 您是否对我可以尝试什么或可以尝试什么有任何想法
导致我的设置中的数据包丢失?

为了进行测试、我想尝试将 PHY 设置为环回模式;我们必须如何设置 GMACSW_Config 结构以在 PHY 中启用环回模式?


此致、
Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    首先、您是否拥有 TRM 图24-178中所述的所有连接。 RMII 接口典型应用?

    此外、您是否为 RMII 模式设置了 CPSW?

    您是否检查了 PHY 是否可通过 MDIO 发现?

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    是的、所有连接都在那里;RMII 模式被设置并且 PHY 是可发现的。 通过电缆交叉连接 PC 时、将建立链路。 数据传输在两个方向上都工作、但数据包在两个方向上丢失。

    此致、

    Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否发布 PHY 数据表3.8设置选项中定义的设置引脚配置?

    您说过您使用了交叉电缆。 您是否尝试使用直电缆? 这两个都应该可以、但只是以防万一。

    "22 Ω 终端"这一要求来自哪里? 我可以在数据表中找到50欧姆的建议值。 但是,首先您可能需要捕获波形并将其与进行比较

    第7节 RMII 接口时序要求。

    此致、

    STAN