This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:66AK2E05上 ARM Cortex-A15的单核裸机应用示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607816/ccs-66ak2e05-singlecore-bare-metal-application-example-for-the-arm-cortex-a15-on-66ak2e05

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件: TCI6636K2H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已成功安装这两个:

  1. 适用于 Linux 的 CCS7.2.0.0013和、
  2. TI-processor-sdk-rtos-k2e-evm-04.00.04-linux-x86。

我的最终目的是为 ARM 处理器生成一个单核裸机可执行文件、该文件将根据我的需要对电路板进行全面配置。

为了实现我的目的、我计划修改以下网页中提到和列出的"无操作系统(裸机)示例":  

很遗憾、我无法在我的 CCS7安装中找到该示例。 此外、我无法在任何与 CCS7安装相关的文件夹中找到该示例。

如何对 ARM 处理器进行基本配置?

谢谢、

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    您应该会看到一条名为 Project Templates and Examples 的行。 单击它可展开视图、并且应该能够看到 Hello World 示例:

      

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。

    在随附的屏幕截图中、您选择了不同于66AK2E05的目标、有什么原因吗?
    所示的针对我正在使用的目标(当我尝试创建一个新项目时)的示例与为 TCI6636K2H 所示的示例相比更少且不同。

    谢谢、
    亚历山德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    没有具体的原因、我只是忽略了它并选择了 TCI6636K2H。 无论如何、您可以在下面的屏幕截图中看到、如果我选择66AK2E05作为目标、则存在相同的示例工程:

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    很遗憾、我无法复制您的屏幕截图。
    您能否报告您使用的 CCS 和 SDK 版本?

    我使用以下两个可执行文件安装了该工具:
    ccs_setup_linux64_7.2.0.00013.bin
    2.ti-processor-sdk-rtos-k2e-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin

    此致、
    亚历山德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SDK 版本不应相关、因为这是一个裸机示例、并且集成在 CCS 中。
    我已经在 CCS v6.2.0和 CCS v7.0.0.00043上对此进行了测试。

    此致、
    Yordan