This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:66AK2H12BXAAW2器件的最大 ARM 时钟速率是多少?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608868/66ak2h12-what-is-the-maximum-arm-clock-rate-of-the-66ak2h12bxaaw2-device

器件型号:66AK2H12

您好!

66AK2H12BXAAW2器件的最大 ARM 时钟速度是多少?

1.2GHz 或1.4GHz?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看图12-1。 C66x DSP 器件命名规则(包括66AK2Hxx 器件):

    最大器件速度
    2 -> 1.2 GHz

    此致、
    Yordan