This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:DM8148上的 IPNC

Guru**** 2553190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608549/linux-tms320dm8148-ipnc-on-dm8148

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

1.我在 DM8148上使用 IPNC RDK 3.8。 这使用2.6.37内核。

2.当我引导电路板时、我会连续看到打印的"SYSTEM:Attaching to [DSP]"。 是这是预期的、还是我在这里遗漏了什么。

3.我可以通篇访问串行控制台日志。  

4.我正在使用以下 bootargs

      setenv bootargs console=ttyO0、115200n8 rootwait=1 rw root=/dev/mmcblk0p2 rootdelay=5 init=/init mem=54M vram=4M

5.我不确定这是否符合预期。 以下是引导日志的一部分、或者我是否缺少某些内容。

请提供建议。

[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000                                                
 [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020                                                
 [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040                                                
                                                                        
 [host]已连接到从设备处理器1。                                                       
                                                                        
                                                                        
 [host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。                                    
                                                                        
 [host]启动了从站 ProcID 1。                                                         
 [host]已连接到从处理器0。                                                       
                                                                        
 [host]已连接到从设备处理器2。                                                       
                                                                        
 [host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_c6xdsp.xe674。                                    
                                                                        
 IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]                                                
 [m3video ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000                                    
 [m3视频]                                                                    
 [m3video ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***                                                 
 [m3视频]                                                                    
 [m3video ] 90: System : System Common Init in Progress!!(系统:系统通用初始化正在进行!!)                                           
 [m3video ] 97:系统:IPC init in progress!!!                                                 
 [m3video ] 101:系统:连接到[host]...                                                 
 [m3video ] 156:系统:连接到[host]...                                                 
                                                                        
 [m3video ] 173:系统:连接到[host]... 成功!!!                                           
 [host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后                                               
 [m3video ] 180:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 235:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 289:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 344:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 399:系统:连接到[DSP]...                                                 
                                                                        
                                                                        
 [host]已在从处理器2上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。                                    
                                                                        
 [host]启动了从站 ProcID 2.                                                         
 [host]启动了从处理器0。                                                         
                                                                        
 IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]                                                
                                                                        
 IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]                                                
 [m3video ] 454:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3vpss ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000                                    
 [m3video ] 508:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3vpss ] notify_attach rtnVal 0                                                       
 [m3video ] 562:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0                                                      
 [m3vpss ]                                                                    
 [m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***                                                 
 [m3vpss ]                                                                    
 [m3vpss ] 581:系统 :系统中的系统通用初始化!!!                                          
 [m3vpss ] 581:系统:IPC 初始化正在进行中!!!                                                
 [m3vpss ] 581:系统:连接到[host]...                                                 
 [m3video ] 612:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3vpss ] 631:系统:连接到[host]...                                                 
                                                                        
 [host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后                                               
 [m3vpss ] 647:系统:连接到[host]... 成功!!!                                           
 [m3vpss ] 647:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 662:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3vpss ] 697:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 712:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 762:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3vpss ] 747:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3video ] 812:系统:连接到[DSP]...                                                 
 [m3vpss ] 797:系统:连接到[DSP]。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人认为我可以记住,您可能在 u-boot bootcmd 中缺少 IPNC_ff_init 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viswanath、

    您能不能分享我需要提供的完整目标。

    此外、您能否共享我需要调用的 bootcmd ... 然后再加载和执行内核。

    感谢您的帮助和帮助。
    Sriram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    请检查 IPNC RDK BINARIES 文件夹,文件 update.txt,该文件是必需的 bootargs,它具有用于 NAND 和 NFS 引导的 bootargs。 我将尝试尽早共享 MMC bootargs,我只在 DM8127上尝试过它们。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil