This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:能否将 TI ADS131A04 ADC 与 OMAPL138连接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608819/omap-l138-can-we-connect-ti-ads131a04-adc-with-omapl138

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:ADS131A04OMAPL138

我们能否将 TI ADS131A04 ADC 与 OMAPL138连接、因为 ADC I/O 在3.3V 上工作、而 OMAP 内核在1.0V 至1.3V 之间工作。

我没有获得有关在3.3伏下 OMAP I/O 工作的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADS131A04是一款 SPI 器件,其数据输出和数据输入信号的工作电压为0.8*IOVDD,这意味着它可以在3.3V 电压下工作。
    如果您查看 OMAP-L138数据手册、您可以看到 SPI 信号(SOMI、SIMO、CS、SCLK)是 DVDD3318_A 的一部分、这意味着它们是1.8V 或3.3V 双电压 LVCMOS I/O 电源电压引脚 A 组的一部分

    因此、如果您将组 A 配置为在3.3V 上工作、您应该能够将 ADS131A04连接到 OMAP-L138。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan