This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:MUSB-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608716/linux-am3358-musb-hdrc-musb-hdrc-1-auto-babble

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 社区:

如何解决此问题:

MUSB - Hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble

当我放置 RTL8192EU WIFI USB 软件狗时、总是会来这里。

我使用了来自 ATX 电源的5V 电压...

有什么想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个内核?

    根据我的经验、从 Linux 内核配置中禁用运行时电源管理可解决此问题。 您是否尝试过此操作?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了内核4.10 Linux Yocto。 如何查找运行时管理?

    我在菜单配置中找不到它吗? 谢谢