This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:如何测量 L3_MAIN_BUS 上 DDR 的带宽

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651722/dra718-how-to-measure-the-bandwidth-of-ddr-on-l3_main_bus

器件型号:DRA718

您好:

 现在我假设我们定制板上的负载非常重,所以 我想测量 L3_MAIN_BUS 上的 DDR 带宽,是否有任何工具可以帮助我们?

如有,请通知我!

谢谢

注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 DDR 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    器件中有用于测量 DDR 带宽的 L3统计收集器。 使用 CCS、您应该能够测量 DDR 带宽。 有关如何使用 CCS 启用 L3统计信息收集器的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sprac17b.pdf 的第7节

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Piyali:

    除了 CCS 通过 JTAG 之外,还有任何工具可以在我的定制板上运行,以便我可以在运行代码?时收集 L3统计信息

    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在系统上运行的软件是什么?

    Vision SDK 利用 CTool 库创建统计信息收集器实用程序、用于测量 DDR 带宽。 Linux 的用户空间中也提供了类似的实用程序。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Piyali:
    我使用的是 visioinsdk v02.09。
    那么、您能告诉我 Linux 用户空间中的实用程序名称吗?
    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VISION-SDK 2.09将 GLSDK 7.03作为 Linux SDK 提供。 文件系统中有一个用于计算 DDR 带宽的工具。 您可以使用以下链接找到有关如何使用该工具的信息。

    downloads.ti.com/.../DRA7xx_GLSDK_Software_Developers_Guide.html

    此致
    Shravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 shravan:
    当我执行 glsdkstalcoll 时、如下所示
    /glsdkstatcoll -f config.ini
    出现此类错误:
    注意:带宽未启用、忽略延迟
    注意:未启用 STATCOLL、忽略延迟
    注意:带宽未启用、忽略 EMIF_PERF_CFG1
    注意:未启用 STATCOLL、忽略 EMIF_PERF_CFG1
    注意:带宽未启用、忽略 EMIF_PERF_CFG2
    注意:未启用 STATCOLL、忽略 EMIF_PERF_CFG2
    注意:带宽未启用、忽略 TOTAL_TIME
    注意:带宽未启用、忽略 INTERVAL_US


    已完成:解析用户指定的参数。

    立即配置设备..

    已选择统计信息收集器选项
    ------------------------

    ------------------------
    编译时间= 2016年12月19日13:53:40
    ------------------------

    错误:未知启动器
    那么、我如何解决这个问题?
    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    几个问题:

    a.能否共享运行命令的目录中存在的 initiators.cfg 文件
    "./glsdkstatcoll -f config.ini"?

    b.另请指定器件(J6/J6-Eco-...) 不同的选项。

    C. SDK 版本/内核版本也很有用。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我 现在遇到了同样的问题。

    我将 tda2hx 与 VISION SDK 2.12 (Linux 内核4.4)搭配使用。 glsdkstallcoll 使用 配置文件作为以下文件、这是文件系统中的默认文件。  

    e2e.ti.com/.../initiators.cfge2e.ti.com/.../config.ini

    请提供任何指导。

    此致

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sid、

    是否可以从 initiators.cfg 中删除以下两行并重试此命令?

    a.删除 STATCOL_VIP3_P1和 STATCOL_VIP3_P2
    b. Rerun 命令"./glsdkstatcoll -f config.ini"

    此致
    Karthik