This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:如何通过编程方式从扩展槽 P2访问 GPIO 引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607875/ccs-tmdx5535ezdsp-how-do-i-access-the-gpio-pins-from-expansion-slot-p2-programmatically

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已将4个 LED 从 eZdsp 板的扩展槽 P2连接到 GPIO。 但我不确定如何访问程序中的引脚。

我应该使用哪种模式(SP0、SP1、PP、...)?

我已将其中一个 LED 连接到 P2.10 GPIO15。 您能否举例说明这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinandan、

    请参阅此帖子 https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/220617 以及 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c5535.pdf 的第47页

    这具有针对 GP[15]的多路复用模式。 遗憾的是、我们没有针对扩展连接器的特定示例代码。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。我还有一个问题。
    如果我想使用 LED DS3-DS6、我必须使用模式6。
    那么,如果我想同时使用扩展连接器上的 LED 和 DS* LED,该怎么办?
    我尝试同时设置 MODE1和 MODE6。 问题是当我在 MODE1上向 GPIO15写入0时、来自 MODE6的 GPIO LED 将打开。
    是否有办法解决这个问题?