This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:4通道视频接口

Guru**** 2588095 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607750/tms320dm8147-4-channel-video-interface

器件型号:TMS320DM8147
主题中讨论的其他器件:TVP5158TVP7002

你(们)好

我们要求将4个通道的8位 YCbCr 数据输入从视频解码器连接到 DM8147处理器。
请找到所附的所需实现的方框图。

我们有以下三个主要问题:


如图中所述、我们希望使用 Vin0端口作为双8位 SD 输入通道。 在这种情况下、我们是否应仅为两个通道(或)使用 VIN[0]A_CLK?我们是否还需要 VIN[0]B_CLK?
2.我们应该如何将输出数据时钟从 TVP5158视频解码器连接到处理器? 我们是否需要时钟缓冲器来连接到处理器时钟输入(例如、 VIN[0]A_CLK 和 VIN[1]A_CLK)。 如果我们需要时钟缓冲器、它会影响我们的功能(视频捕捉)吗?
由于 EMAC 和 Vin1端口 B 通道复用、我们无法使用 Vin1端口 B 数据输入。 我们能否将 Vin1端口 A[8:15]位用作第4通道视频8位捕获模式?

正在等待您的回复。

谢谢、此致
Sushrutae2e.ti.com/.../TVP5158_5F00_VIDEO_5F00_INTERFACE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请尽快回复。

    此致
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sushruta Shetty"]1. 如图中所述、我们希望使用 Vin0端口作为双8位 SD 输入通道。 在这种情况下、我们是否应仅为两个通道(或)使用 VIN[0]A_CLK?我们是否还需要 VIN[0]B_CLK?

    根据我对 DM814x 数据表的了解(第3.2.22节视频输入(数字))、您应该在您的情况下使用 VIN[0]B_CLK。 当在8位模式下使用 VIN[0]时、应使用 VIN[0]B_CLK:

    VIN[0]A_D[0]至 VIN[0]A_D[7]-第一个8位端口、使用 VIN[0]A_CLK

    VIN[0]A_D[8]_BD[0]至 VIN[0]A_D[15]_BD[7]-第二个8位端口、使用 VIN[0]B_CLK

    [引用 user="Sushruta Shetty"]2. 我们应该如何将输出数据时钟从 TVP5158 视频解码器连接到处理器? 我们是否需要时钟缓冲器来连接到处理器时钟输入(例如、 VIN[0]A_CLK 和 VIN[1]A_CLK)。 如果我们需要时钟缓冲器、它是否会影响我们的功能(视频捕捉)?

    从处理器(DM814x)方面来看、我找不到这样的要求。 您也可以从 TVP5158侧再次检查此问题(视频编码/解码 e2e 论坛)。

    在 DM814x TI EVM (我们在其中使用 TVP7002)中、我们没有将时钟缓冲器连接到 VIN[0]A_CLK/VIN[0]B_CLK 引脚、我们只是连接了串行电阻器。 在类似的 EVM (DM811x/J5Eco)上、我们使用 TVP5158、并且我们没有将时钟缓冲器连接到 VIN[0]A_CLK/VIN[0]B_CLK 引脚、我们只是连接了串行电阻器。


    下面是 DM814x TI EVM (TVP7002)原理图的链接:

    下面是 DM811x/J5Eco TI EVM (TVP5158)原理图的链接:

    [引用 user="Sushruta Shetty"]3. 由于 EMAC 和 Vin1端口 B 通道复用、我们无法使用 Vin1端口 B 数据输入。 我们是否可以将 Vin1端口 A[8:15]位用作第4通道视频8位捕获模式?[/quot]

    根据我对 DM814x 数据表(第3.2.22节视频输入(数字))的理解、对于 VIN1端口 B 8位捕捉、不能使用 VIN[1]A_D[8]/D[15]而不是 VIN[1]B_D[0]/D[7]。

    此致、
    帕维尔