This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:来自 CSK Web GUI 的用户响应

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652765/tmdscsk388-user-responses-from-csk-web-gui

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件:DM388

我使用的是 IPNC RDK 3.0.0、  

在 DM388 CSK 的视频流 Web GUI 中、我尝试添加几个按钮来生成高电平或低电平。

如何处理为 GUI 提供的用户输入? 在何处收到此信息?

如何在代码中设置此项?

如何收到回复?

如何控制它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不支持修改 GUI。

    没有说明 GUI 如何与目标代码进行通信的特定文档、但可以查看代码并了解这些步骤。

    如需进一步的开发支持、我们建议您联系我们的合作伙伴

    e2e.ti.com/.../660418

    谢谢你
    Cesar