This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:启动 EVM 时出现问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608620/am3358-problem-when-starting-evm

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TMDSSK3358

当我打开 EVM 时、什么都不会发生、只有电源 LED 和 D1、D2、D3、D4 LED 亮起、Linux 和 Android SD 卡的情况相同。 所以、请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sitara AM3358入门套件。 TMDSSK3358。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 EVM 可能已损坏。 有关如何继续的信息、请联系您的供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    适配器输出为5.22V、而额定电压为5V。 此外,当我卸下 SD 卡并按重置按钮时,这些 LED 将停止发光。 因此、如果我可以为调试该问题做任何事情、请告诉我。 此外、除了在 Linux 平台上上传和执行 hello_world 应用程序之外、我没有做任何其他事情。上次我在 CCS 中使用终端关闭电路板时、执行关闭程序、然后在上述操作完成后关闭电路板。

    谢谢你

    Vishal Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在调试控制台上看到任何通信吗?