This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:OSD 徽标相关问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651853/dm388-osd-logo-related-issue

器件型号:DM388

您好!

我们正在使用具有 IPNC RDK v3.9.1的 DM388 CSK。 在应用程序代码中、Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/ALG/SW_OSD/ti_swosd.c、

fpLogo160用于"/opt/ipnc/TI_Logo_160_64.yyuv "中的 TI 标识、如果文件不存在、则从"Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/ALG/SW_OSD/fonts/ASCII_TI_Logo_160_64.c"中定义的阵列获取数据

我从 Y 和 UV 阵列创建了一个 yuv420sp 文件。 我使用 vooya 播放器打开它、并检查图像是否正常。 但是、如果我为 fpLogo160提供此文件、则显示的是绿色、而不是 TI 标识。

我比较了我必须知道的十六进制数据、当它从文件中提取数据时、它出错了。 转储该文件中的十六进制数据时、它会显示不同的值。

有人能告诉我为什么从文件访问数据时更改数据?

此致、

Amit Soni

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查文件"TI_Logo_160_64.yyuv"的格式是否与您创建的文件的格式相匹配。

    有关进一步的开发问题、我们建议您联系我们的合作伙伴:
    TI_Logo_160_64.yyuv

    谢谢你
    Cesar