This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:ISS_captResetAndRestart 函数在 CSI2模式下不工作

Guru**** 2926580 points

Other Parts Discussed in Thread: DM385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647657/dm385-iss_captresetandrestart-function-not-working-in-csi2-mode

器件型号:DM385

您好!

我们有 IMX236 -> CSI2 -> DM385配置、并使用用例 mutlich_TRIstreamc_lowpower。 只要我们保留函数 ISS_captResetAndRestart (NULL)、我们就会得到一个具有60 FPS 的稳定1080p 流。 )

如果我们处理复位、这是在 1080p 到720p 工作期间实现成像仪分辨率更改所需 的、我们将有以下未处理的例外情况。 由于  SIdrv_capureApi.c 中的 someting 输入未准备好、因此调用函数"MSP_ISP_CONFIG (GISS_captCommonObj.pModuleInstance->hIspHandle、(MSP_INDEXTYPE) MSP_ISP_CFG_PROC_MEM_TO_MEM、&tIspParamCfg);"。

有人可以帮帮我吗?

[m3vpss ]启动 csi2_wait_phy_reset
 [m3vpss ] end csi2_wait_phy_reset  
 [m3vpss ] 89549:摄像机:正在启动!!
 [m3vpss ] 89550:摄像机:启动完成!!!
 [[m3vpss ] 89650:摄像机:射野= 1994 (fps = 0),总重置= 0 (每次复位平均为0ms)
 [m3vpss ] MSP_ISP 配置!!!
 [m3vpss ]未处理异常:
 [m3vpss ] ThreadType_Task 中发生异常
 [m3vpss ]句柄:0x8e3115e0。
 [m3vpss ]栈基址:0x8e311630。
 [m3vpss ]栈大小:0xa000。
 [m3vpss ] R0 = 0x00000000 R8 = 0x8ed35818
 [m3vpss ] r1 = 0x8e31b3ac R9 = 0x00003014
 [m3vpss ] R2 = 0x00000001 R10 = 0x00000000
 [m3vpss ] r3 = 0x10000000 R11 = 0x0000001A
 [m3vpss ] R4 = 0x00000001 R12 = 0x23e30200
 [m3vpss ] R5=0x00000000 SP (R13)=0x8e31b3f0
 [m3vpss ] R6 = 0x8ed35814 LR (R14)= 0x8dceee79
 [m3vpss ] R7 = 0x00000001 PC (R15)= 0x8dce06b0
 [m3vpss ] PSR = 0x21000000
 [m3vpss ] ICSR = 0x0440f803
 [m3vpss ] MMFSR = 0x00
 [m3vpss ] BFSR = 0x04
 [m3vpss ] UFSR = 0x0000
 [m3vpss ] HFSR = 0x40000000
 [m3vpss ] DFSR = 0x00000000
 [m3vpss ] MMAR = 0xe000ed34
 [m3vpss ] BFAR = 0xe000ed38
 [m3vpss ] AFSR = 0x00000000
 [m3vpss ]正在终止执行...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

    澄清:

    如果我使用 MultiCh_createTriStreamLowPwr 用例激活 ti_mcfw_IPNC_main.c 内的 define TEST_DYN_MODE_CHANGE、则会发生此问题。

    每一个答案都很满意。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我将通知 IPNC RDK 团队寻求帮助。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我通过 CSI-2连接了 AR0330、我还将获取 ISS_capResetAndRestart。 但是在重新启动帧捕获后、没有任何例外地只会挂起。

    你那有新消息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、  

    您是否解决了该问题?

    由于电阻器溢出、我将获得重新启动。 在重新启动期间代码在 csi2_wait_phy_reset ()中挂起;

    我可以通过 PBBPR 寄存器设置来删除溢出、但我希望具有有效的重启路径。

    谢谢。