请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 CCS 7.1.0.00014、并尝试调试我们的引导代码、该代码存储在通过 CE2 (地址0x70000000)连接到 EMIF16的16位 NOR 闪存中。
“反汇编”窗口显示“???” 读取0x70000080 [代码= 0x4]时发生内部错误。
我可以单步执行代码、它的行为正常(寄存器按预期变化等)。 只是反汇编窗口未正确显示。
去年、我在论坛上看到了另一个问题、但仍未得到解答。
有什么想法吗?