This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:StarterWare 以太网问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651863/omap-l138-starterware-ethernet-issue

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、

您好!

我尝试   从 OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01 \ examples \ lcdkOMAPL138在 ARM 内核上运行 enet_echo 示例。 但它不起作用。

如果我使用 STATUS_IP_ADDRESS、则主机上的客户端无法连接到主板。 如果我将0设置为 STATUS_IP_ADDRESS、它将永远不会获得动态 IP 地址。

if (ipMode!= IPADDR_USE_STATIC)
{
/*等待动态 IP 地址正确分配*/
State =&(sitaraNetIF[instNum].DHCP-> state);

while ((* state!= dhcp_bound)&&(cnt-));

if (0 = cnt)
{
返回0;
}
} 

请给我建议、我运行此示例需要什么。

此致、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请注意、答案可能会由于假期而延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照此处所述分配 MAC 地址和静态 IP 地址:
    processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_01.10.01.01_User_Guide

    连接电缆时,是否看到链路已设置? 请在尝试动态分配 IP 地址之前尝试设置静态 IP 地址。 是否所有以太网示例都不起作用? 二进制文件是预编译的,还是在设置中重建了二进制文件?

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用静态 IP。 不管用。

    我尝试发送 UDP 数据包、但无法接收任何消息、因此它仅在广播模式下工作。

    我还在 Linux 上运行了服务器、它的运行非常完美。

    但我需要通过以太网实现裸机数据传输。

    您能给我一些有效的代码示例吗?

    谢谢、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是我的 lcdk OMAP-L138板上的数据接收问题。
    您是否确定在 StarterWare 示例中正确配置了 RX 引脚?

    我希望您在发布之前测试代码样本。 我希望但我不确定...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    此器件上的 Starterware 于2012年发布、我们不再支持此独立包。 如果您正在寻找正在进行维护的软件、请考虑使用 Processor SDK RTOS 中的 NDK。

    该封装仅可用作参考代码、该参考代码在过去使用发布时可用的工具进行了测试。 n`t 尚未使用较新的工具对其进行测试、因此无法对使用您可能在构建中使用的较新工具进行测试进行评论。

    此致、
    Rahul