This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:OMAP-GPIO 44e07000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/SCM@210000/ pinmux@800/GPIO0_Pins 的 pctldev,是否推迟探头?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608369/linux-am3359-omap_gpio-44e07000-gpio-could-not-find-pctldev-for-node-ocp-l4_wkup-44c00000-scm-210000-pinmux-800-gpio0_pins-deferring-probe

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

大家好、TI Sitara 的每个人、

我想使用 BeagleBone Black 的4个 GPIO 引脚、

以下是我的 DTS 代码:

===========

 GPIO0_Pins:GPIO0_Pins{
            pinctrl-single、pins =<
               AM33XX_IOPAD (0x840、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPMC_a0.GPIO1_16 *
               AM33XX_IOPAD (0x844、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_A1.GPIO1_17 *
               AM33XX_IOPAD (0x878、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_BE1n.GPIO1_28 *
               AM33XX_IOPAD (0x9A4、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* McASP0_fsr.GPIO3_19 *
            >;
};  

//添加了 GPIO0节点、Riko Ho 2017年7月7日的实验
GPIO0{&gpio0}
        状态="正常";
        pinctrl-names ="default";
        pinctrl-0 =<&GPIO0_PINs>;
      
};

=====

我已经看到了,它们是否正确?

root@BeagleBone:/sys/kernel/debug/pinctrl/44e10800.pinmux cat pinmux-pins | grep "gpio0"
引脚16 (PIN16):44e07000.GPIO (未声明的 GPIO)功能 GPIO0_PINS 组 GPIO0_PINS
引脚17 (PIN17):44e07000.GPIO (未声明 GPIO)功能 GPIO0_PINS 组 GPIO0_PINS
引脚30 (PIN30):44e07000.GPIO (未声明 GPIO)功能 GPIO0_PINS 组 GPIO0_PINS
引脚105 (PIN105):44e07000.GPIO (未声明 GPIO)功能 GPIO0_PINS 组 GPIO0_PINS

===========

我得到:

//omap_gpio 44e07000.gpio:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/sm@210000/ pinmux@800/Gpio0_pins 的 pctldev、推迟探针、

当电路板启动时,它是否正常? 或者、我错过了一些问题、请提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]/omap_gpio 44e07000.gpio:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/sm@210000/ pinmux@800/Gpio0_pins 的 pctldev、延迟探针、

    当电路板启动时,它是否正常?

    此消息意味着 pctrldev 在内核加载 GPIO 驱动程序之前尝试配置 GPIO 引脚。 这不是问题,pctrldev 驱动程序在引导过程中不断尝试配置,因此最终成功。

    应正确配置 GPIO 引脚。

    此致、
    Yordan