This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:没有"iw wlan0 scan"的结果

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608677/linux-no-results-for-iw-wlan0-scan

Thread 中讨论的其他器件:WL1271

工具/软件:Linux

大家好、

我将 Wl1271与 imx6quad 处理器和用于 WIFI 的 Odin W160芯片连接。

我已经使用 Linux-14.04编译了我的驱动程序

在我加载驱动程序并在我的板中建立一次接口时。 固件正在加载。

我也正在获取 Wlan0接口、但无法与 Wlan0通信。

无线局域网和 wl1273-ODIN-W160.bin 的固件文件、它被重命名为 wl127x-fw-5-sr.bin 并安装在"/lib/firmware/ti-connectivity。



root@iWave-G15M:~# rfkill 解除阻止所有

root@iWave-G15M:~# iwconfig

wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:关/任意

模式:受管接入点:未关联的 Tx-Power=0 dBm

重试短限:7 RTS THR:OFF Fragment THR:OFF

加密密钥:关闭

电源管理:打开

sit0无无线扩展。

LO 无无线扩展。

eth0无无线扩展。

root@iWave-G15M:~# ifconfig wlan0 up

WLAN-en-regulator:**** 内部 reguler_enable *********

WLAN-en-regulator:********* 内部_reguler_enable *********

WLAN-en-regulator:** reguler_enable 的 GPIO 值= d81bda40 ********

无线局域网稳压器:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 返回值为0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WLAN-en-regulator:********* 在_reguler_do _enable 函数内部*********

WLAN-en-regulator:** 电脑控制器_get_enable_time *****

WLAN-en-regulator:********* 在_reguler_DO 使能函数内部、返回值=70000 *****************

WLAN-en-regulator:*********** 在_reguler_DO _enable 函数内部、返回值大于等于*****

WLAN-en-regulator:** GPIO 值= d81bda40 ********

WLAN-en-regulator:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 启用条件且 GPIO=204 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

WLAN-en-regulator:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 在$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$之前 启用计数条件和 GPIO=204

WLAN-en-regulator:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 在$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$之后 启用计数条件和 GPIO=204

WLAN-en-regulator:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ GPIO 获取值=0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

wlcore:固件已启动(版本6.3.10.100.135)

IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪

root@iWave-G15M:~# ifconfig

eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:01:02:03:04:05

上广播多播 MTU:1500公制:1

RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

冲突:0 txqueuelen:1000

RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

LO 链路环接:本地环回

iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0

inet6 addr:::1/128范围:Host

正在运行 MTU:65536公制:1的上环回

RX 数据包:2错误:0丢弃:0超限:0帧:0

TX 数据包:2错误:0丢弃:0超限:0载波:0

冲突:0 txqueuelen:0

RX 字节:100 (100.0 B) TX 字节:100 (100.0 B)

wlan0 Link encap:ethernet HWaddr d4:CA:6E:70:9E:F5

上广播多播 MTU:1500公制:1

RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

冲突:0 txqueuelen:1000

RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

root@iWave-G15M:~# iw wlan0 scan

root@iWave-G15M:~#



当我给出“iw wlan0 scan”时,没有得到任何结果。 因此、plaese 可以帮助我尽快解决这个问题。