This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:开发设置 GP EVM AM5728上的问题

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608770/linux-am5728-issue-on-development-setup-gp-evm-am5728

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:PMP

工具/软件:Linux

对 Linux 来说非常陌生、并且在设置环境时遇到了困难。

在从 NFS 引导 EVM 之前、Wiki 入门指南中的所有内容都非常有效。 我以前能够在3.00版本下进行此工作、但不得不离开项目一段时间。 从现在开始,在运行./setup.sh 步骤后引导时,我将获得以下输出:

U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 19:55:57)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
正在读取 uboot.env
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 19:55:57 -0400)

CPU :DRA752-GP ES2.0
型号:TI AM572x EVM 修订版 A3
电路板:AM572x EVM 修订版 A.3A
DRAM: 2GiB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env
SCSI: SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
NET:  CPsw
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
正在阅读 uEnv.txt
在4ms 内读取574字节(139.6 KiB/s)
正在从 mmc0导入环境...
CPsw 正在等待 PHY 自动协商完成.. 完成
端口0、速度1000、全双工上的链路
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
BOOTP 广播4.
BOOTP 广播5.
BOOTP 广播6.
BOOTP 广播7.
BOOTP 广播8.
BOOTP 广播9.
BOOTP 广播10.
BOOTP 广播11.
BOOTP 广播12.
BOOTP 广播13.
BOOTP 广播14.
BOOTP 广播15.
BOOTP 广播16.
BOOTP 广播17.
BOOTP 广播18.
BOOTP 广播19.
BOOTP 广播20.
BOOTP 广播21.
BOOTP 广播22.
BOOTP 广播23.
BOOTP 广播24.
BOOTP 广播25.
BOOTP 广播26.
BOOTP 广播27.
BOOTP 广播28.
BOOTP 广播29

已超过重试时间;正在重新开始
端口0、速度1000、全双工上的链路
`错误:未设置“ipaddr”
端口0、速度1000、全双工上的链路
`错误:未设置“ipaddr”

我正在使用干净的 Uubutu 16.04 LTS、并且只尝试重新创建我以前工作过的环境。 我确定有一个简单的修复程序、我猜它是设置 IP 地址。 我该怎么做? 我还想再有什么问题吗? SDK 是当前的4.00.00.4 Linux SDK。

此致、

跳闸