This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:在 Linux 上安装 MMW-SDK

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608265/linux-awr1642boost-installation-of-mmw-sdk-on-linux

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Linux

大家好、

L

我正在尝试在 Linux 计算机上安装 MMW-SDK。 我下载了用于安装的 bin 文件,然后使用 chmod +x 使其可执行,然后运行可执行文件。 但是,在完成此命令后没有创建任何文件夹。

我是否应该执行其他步骤来访问这些文件夹?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试 使用 sudo ./mmwave_sdk_01_00_00_05-linux-x86-64安装.bin 安装 www.ti.com/.../mmwave-sdk。
    我没有解决任何问题。
    安装程序会询问您要安装的 MMWAVE_SDK_01_00_00_05的路径是否可以在我的案例中检查此路径是/home/.../ti/mmwave_sdk_01_00_00_05?

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我忘记了。 我使用的是 ubuntu14.04 64位。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可能是我无法安装它的原因。 我正在运行 Ubuntu 16.04。

    它是否与 Ubuntu 16.04兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    只需安装 libc6 32位库并尝试。 应该起作用。 您在尝试在 Ubuntu 16上安装 CCS 时面临相同的问题。

    sudo apt-get install libc6:i386
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。  

    这对我很有用