This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3530:NAND bch4问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608659/omap3530-nand-bch4-issue

器件型号:OMAP3530

您好!

据说、bq4的 DM3x 和 GPMC 存在勘误表。

dm37x/OMAP35x 的最新 git 版本是否已经有处理此问题的修补程序?

此致、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我不知道 我的变通办法是否已由任何人实施、但仅供参考、我可以概述在有人感到足够激励时如何执行此操作:

    1.确定 GPMC 的 ECC 引擎初始化的位置。 将算法设置为 BCH-8而不是 BCH-4。 其他一切都保持不变。

    2.找到从 GPMC_BCH_RESULT 寄存器中读取 ECC 的位置。 使用我 的 bch8_TO_Bch4 () 函数将 GPMC 生成的 BCH-8结果转换为 BCH-4结果。

    就是这样。 我可以合理地确定、硬件 BCH-4只需在 OMAP3/dm37xx 和其他受相同勘误表影响的目标上工作。