This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN#39;t 在 Jacinto6 Rev.D ES1.0上刷写了预映像6AJ.1.2

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608461/can-t-flashed-pre-image-6aj-1-2-on-jacinto6-rev-d-es1-0

主题中讨论的其他器件:DRA752

我尝试了闪存预映像6AJ.1.2

从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载预映像

我尝试 了 omapedia.org/.../6AJ.1.2_Release_Notes 上的闪存预映像

我将 u-boot.img 和 MLO 文件复制到 SD 卡、并从此 SD 卡引导 Jacinto6。

我用 USB 电缆将 Linux PC 连接到 Jacinto6的 USB3.0端口。

我打开 Jacinto6并启动 u-boot 并键入 fastboot 命令

秘书长的报告

U-Boot 2013.04-09402-g6668b41 (2013年11月18日- 11:38:53)

CPU :DRA752 ES1.0
电路板:DRA7xx
I2C:  就绪
DRAM: 1.5GiB
警告:未启用缓存
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
使用默认环境

IN:   串行
OUT:  串行
ERR:  串行
    256    128K xloader
    512    384K 引导加载程序
   1280    128K 环境
   1536    128K (其他
   2560      16M EFS
  35328     16K 加密
  35360      10M 恢复
  55840      10M 启动
  76320     768M 系统
 1649184     256M 高速缓存
 2173472   1024K IPU
 2175520    2545M 用户数据
网络:   未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
DRA752 EVM #
DRA752 EVM # fastboot
器件序列号:2E6400F06A320000
    256    128K xloader
    512    384K 引导加载程序
   1280    128K 环境
   1536    128K (其他
   2560      16M EFS
  35328     16K 加密
  35360      10M 恢复
  55840      10M 启动
  76320     768M 系统
 1649184     256M 高速缓存
 2173472   1024K IPU
 2175520    2545M 用户数据
已输入 FASTBOOT ...

(二

我在 Linux PC 上运行 fastboot.sh。 但不运行。

(二

Fuku@Ubundu1404LTS:~/Omapedia/Jacinto6/6AJ.1.2 ./fastboot.sh
FASTBOOT:./fastboot
图像位置:./
未检测到设备。 请确保目标器件上正在运行 fastboot
Fuku@Ubundu1404LTS:~/Omapedia/Jacinto6/6AJ.1.2
(二

我发现 Linux PC 没有检测到 Jacinto 6。
Linux PC 如何检测 Jacinto 6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 Android 专家。
    您能不能说您的 Linux 发行版是什么?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 sudo 运行脚本
    sudo ./fastboot.sh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我的 Linux 发行版:
    (三
    Linux Ubundu1404LTS 4.4.4.0-81-generic #104~14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 14 12:45:52 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    (三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我尝试使用 sudo 运行 fastboot.sh。
    但结果是相同的。
    我还运行了"adb devices"命令和"lsusb"命令,但未检测到 Jacinto 6。

    /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    (二
    //对于古斯特/哈迪,将以下行添加到文件中,保存并退出*/
    subsystem="USB"、SYSFS{idVendor}="18d1"、mode="0666"
    subsystem="USB"、SYSFS{idVendor}="0451"、mode="0666"

    /*对于 Dapper,将以下行添加到文件中,保存并退出*/
    subsystem="USB_device"、SYSFS{idVendor}="18d1"、mode="0666"
    subsystem="USB_device"、SYSFS{idVendor}="0451"、mode="0666"
    (二

    我是否需要执行其他操作来检测它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是常规的 Linux PC,不是 VMware 或虚拟盒?

    确保 USB 电缆已连接到 EVM 上的微型 USB 端口。 另请尝试连接到 Linux PC 上的非 USB3.0端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我的 Linux PC 是常规 Linux PC。
    VMware 还是 Windows PC 上的 Virtual Box 更好?

    我尝试连接到 EVM 上的微型 USB 端口。
    但未检测到 Jacinto 6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、通过快速引导和 ADB 进行刷写仅在 EVM 上的微型 USB 端口上工作。  

    将电路板置于快速引导模式并将一根微型 USB 电缆从 EVM 连接到 Linux PC 后、"lsusb"应显示 EVM 的条目。 如下所示。 如果在 lsusb 中看不到该条目、则需要检查 PC 或电缆。

    总线001器件077:ID 0451:d022 Texas Instruments、Inc.

    此外、请尝试连接到 Linux PC 上的非 USB3.0端口。

    此致、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我尝试连接到多个 USB 端口。
    Jacinto 6在其中一个器件上检测到它!!
    我不知道为什么只有那个端口是正常的。

    感谢您的帮助、我得以将 Flash 存储到 Jacinto 6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我尝试连接到多个 USB 端口。
    Jacinto 6在其中一个器件上检测到它!!
    我不知道为什么只有那个端口是正常的。

    感谢您的帮助、我得以将 Flash 存储到 Jacinto 6。