This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:用于 TMDSLCDK6748的 SDK 何时可用于 CCSv7?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608632/ccs-tmdslcdk6748-when-will-the-sdk-for-the-tmdslcdk6748-be-available-for-ccsv7

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138SYSBIOSOMAPL138

此 TI-RTOS 4.0版本是否意味着您现在在 C6748上支持 TI-RTOS?

很清楚、我的意思是 C6748 (不是也具有 ARM 内核的 OMAP-L138)、我的意思是适当的 TI-RTOS 支持、包括驱动程序、而不仅仅是 SYSBIOS 内核。  

我之所以提出这一要求、是因为我在该论坛上阅读了之前的文章(以下 URL)、并感觉未来没有计划支持 TI-RTOS 的 C6748。

e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/508265

64MB 安装程序"ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.00.04-Windows-x86-64安装"中包含什么内容?

我的 Windows PC 上已经有了
CCSv7.2  
XDCTools 3.50.02.20  
BIOSPSP 3.00.01.00  
StarterWare 1.20.04.01  
以及一组库。

Resource Explorer 中现在是否有 C674x 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理器 SDK RTOS 版本4.0现已提供对 C6748器件的处理器 SDK RTOS 支持。 版本名称使用超集器件名称 OMAPL138 (ARM+DSP)、但 C6748是与该器件兼容的引脚和存储器映射、因此该版本适用于 OMAPL138和 C6748用户。

    这包括对 CCSv7和新的 C6000 CGTools 8.x 编译器的支持、以及针对 TI RTOS 的更新的 SYSBIOS 内核。 迁移之前,您应在此处查看迁移和功能列表:
    processors.wiki.ti.com/.../C674x_devices

    完整的文档和版本说明可从此处链接:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide 


    此致、
    Rahul

    PS:根据当时提供的信息,先前的帖子是准确的:)