请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 我们有一个以纵向为导向的1024×768显示屏,因此内存中的位图为768×1024。 我假设我们需要提供正常的1024*768 HDMI 信号,但像素必须由平铺机以某种方式获取,这将导致图像旋转。 目前、我们使用 xRGB24格式和 GFX 流水线。
VPS 驱动程序没有任何涉及旋转的示例、或者至少我没有找到任何示例。
我已经在处理器的 TRM (spruhz6i.pdf)中阅读了11.2.4.7 DISPC 旋转和镜像、但我无法理解要做什么。
似乎我必须在 DISPC_GFX_attributes 中设置字段 BURSTTYPE 和 Rotation、但这还不够。
第2691页。
PBA 的旋转由以下因素决定:
•PBA90 = PBA |(模式<< 27)|(方向<< 29)|(1<<32)
他们告诉我正常定义我的缓冲区地址、然后通过模式和方向覆盖最高5位。 它不会破坏地址吗? 只要最高位是位31、什么(1 << 32)意味着?
第2692页。
如果每像素32位:
–ROW90 = 16384:存储器中视频图片的宽度(以字节为单位)+ 1
似乎我必须将 ROW90设置为4*768+1。 那么什么是16384?