Other Parts Discussed in Thread: AM3358
主题中讨论的其他器件: TMDSSK3358
工具/软件:Linux
我们在测量设备上使用 IEEE1588v2和 AM3358。 我们需要测量 AM3358和 Grand 主时钟之间的差异。 但我们不知道如何从 AM3358输出 PPS 信号。 我找到 了有关此问题的旧主题:
但我无法找到您对此问题的答案。
请告诉我如何测量 IEEE1588v2上时钟的精度? 请告诉我如何输出 PPS 信号?
与 AM3358中的 IEEE1588v2一样、在总主时钟与 入门套件中同步的精确时间有多大?
谢谢、