This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:颜色空间转换问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608490/am5728-color-space-conversion-question

各位专家、您好!


我正在使用 AM57xx EVM 上的 testvpem2m 演示进行颜色空间转换,我想知道支持的分辨率是多少颜色空间转换。 是1920×1080吗?

我正在使用演示应用程序触发以下命令、但输出已损坏。

/testvpem2m 输入。YUV 1920 160 nv12输出。RGB 1928 160 rgb24 0 3.

此致、

Mansi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VPE 可以支持最大宽度分辨率2047。 这里的问题是输出宽度不是16字节对齐。 这种限制是由于 VPE IP 的 DMA 引擎造成的。 VPE 调整指定的输出宽度、使其最接近16字节对齐。

    testvpem2m 报告每写入一个帧的大小(以字节为单位)。 用户可以使用它来确定分辨率是多少。
    在本例中、我怀疑分辨率可能是1936x160。